结果:找到"SMT 贴片 ",相关内容1000条
- SMT贴片寄件流程
- SMT贴片寄件,因为有些件没有,所以需要邮寄,寄的是按D编号没有提示最小邮寄数量要求,结果入库之后为C编号,更新后有了最小邮寄数量要求,这个如果每次都是用户买单,我举得是否太不合理!!!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: SMT贴片 寄件 发帖人:sddf 发帖时间:2024-01-03 17:04:00
- 请求立创帮忙增加一个贴片料
- 能不能帮忙增加一颗贴片电子料,求助!!ST(意法半导体)/STSPIN32F0商品编号:C85686封装规格:VQFN-48_7x7x05P品牌:ST(意法半导体)型号:STSPIN32F0
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT贴片器件 发帖人:binspace 发帖时间:2019-08-16 16:44:00
- SMT贴片服务看上去很美
- 真想做PCB连SMT一起贴了,可就是管件器件没有,只好放弃,总不能把剩下的让别人去贴吧,申请也没用,回复不支持,无奈
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT贴片 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-07-21 15:40:00
- 申请立创增加查询smt贴片可贴物料库存功能
- 立创的pcb+smt贴片很方便,物料导入也很方便,但是在实际操作的时候,发现还是有点不太方便的地方。根据立创提供的物料库选择物料设计电路,一切都十分顺利,直到smt贴片下单,上传完bom后系统匹配物料,然后突然被告知没有库存。这时候再回去改图纸,更换物料,相当于设计要重来一遍,而且也不知道自己选的物料会不会又是没有库存……如果是打样,5-10pcs,量少自己焊接,还能接受。如果是做小批量,一次下单几十甚至几百pcs,这怎么办?只能全部手工焊接一般比较容易缺料的都是芯片类的,(其他小料可以直接更换相同封装的其他物料),遇到QFN封装外部引脚都没有,焊接很麻烦。遇到这种情况就让人很崩溃,完全没的...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: smt贴片 发帖人:如瞻岁新 发帖时间:2019-05-25 14:14:00
- SMT问题咨询
- 两次了,立创的库和SMT,总感觉同样封装的6个MOS贴片的位置差异较大,看起来歪歪的,不知道DFM在中间起到什么样的作用。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 贴片 发帖人:binspace 发帖时间:2018-12-10 14:18:00
- 【工具】KiCad版本嘉立创SMT贴片库及问题说明
- KiCad版本的嘉立创SMT贴片库,通过工具从AD集成库自动生成,地址:https://github.com/xtoolbox/lc_kicad_lib原理图库由工具直接生成,封装库先在AD中转换成PCADASCII格式,再通过工具转成KiCad格式KiCad立创贴片库特点:1.原理图库支持AD集成库中所有元件,并且包含元件中所有文字字段,原理图库中的器件与封装库自动绑定,点击显示数据手册可以自动跳转到商城相关器件网站2.支持独立及拆分原理图库,支持隐藏引脚。在KiCad中,隐藏引脚必须是PowerIn类型,才会自动与名称相同的Power符号相连拆分式原理图库隐藏引脚及其属性3.封装库根据名...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 贴片库 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-09-25 11:33:00
- SMT贴片能不能只发货贴好的2块样片板,剩下的3片可以再客户确定样板不改后再贴
- SMT贴片能不能只发货贴好的2块样片板,剩下的3片可以再客户确定样板不改后再贴因为在设计一个电路板的时候,有时候可能在调试的时候需要修改里面的电路,可能修改后调试可以了,那么剩下的3片就可以继续贴片了当然电路板文件修改后,之前的电路板好像也没有什么用了
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT贴片 样板 再贴片 发帖人:PLANET 发帖时间:2018-02-10 12:17:00
- 请问贴片图中红色圆点和正号、负号的意义,哪个代表1脚,怎样通过这个图来确认0度是否正确
- 在立创贴了多次PCB,虽然确认了,而且也花费请嘉立创工作人员确认,但有几次钽电容和LED还是贴错了。因用的是Allegro,嘉立创没有这个封装库,自己按照要求改了一部分,还是有一些没有改的,或者改的不符合要求,想问问嘉立创工程师,最后这部分怎样去确认0度位置是否正确。特别是芯片,二级管,极性电容等。谢谢!
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 贴片图 SMT 发帖人:闲青 发帖时间:2017-06-27 21:55:00
- 本地贴片工厂要贴好的样板,正常吗
- 在本地找了一家做双面贴片的工厂,但是他们说要一个焊好的样板做参考。这点有些不明白,图纸资料都给他了,为什么还要样板呢,麻烦各位前辈解答下
- 所属专栏: 技术交流 标签: smt 贴片 发帖人:qwerty 发帖时间:2017-06-24 11:32:00
- SMT升级到3.2啦.新增支持拼版坐标了,为不限制数量做准备
- 以前SMT下单系统不支持拼版的坐标,真是折腾死我们可爱的工程师了,非要工程师再导出一遍单片的坐标,关键的是有些时候是助理来干这份工作,没干过这个活的只能大眼瞪小眼,一折腾就一上午,还是没学会怎么导出坐标....我们客服也是累的够呛,急的要死就是不知怎么说吐槽归吐槽,我的IT的工程师还是很给力的.帮我们分析了工作能否用自动...以后不用再辛苦导出单片的坐标了.可以直接用拼版的坐标.还有个消息:不限制数量可能要来了.你想啊拼版坐标都支持了,不限制数量还远吗?V3.2是内部版本号.这个本版还加了一些好用的功能,如在手工上传页面引用系统生成的坐标等...未贴装清单也更详细了.拼版用法:上传坐标的时候...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT贴片 SMT 发帖人:JLCSMT 发帖时间:2017-05-13 11:08:00
返回